结果:找到"NORDIC 蓝牙 低功耗 NRF51822 射频 无线",相关内容1000条
- 超低功耗BLE5.2芯片PHY6222能替代NRF51822、NRF52832
- PHY6222是一款支持BLE5.2功能和IEEE802.15.4通信协议的系统级芯片(SoC),集成了超低功耗的高性能多模射频收发机,搭载32-bitARM®Cortex™-M0处理器,提供64KretentionSRAM、可选128K-8MFlash、96KBROM以及256bitefuse,支持基于BLE和IEEE802.15.4的安全架构、应用和OTA在线升级。此外,芯片串行外设IO和集成的应用程序IP还能够让客户以最小的BOM成本开发自己的产品。主要特征•具有SWD的ARM®Cortex™-M032位处理器•记忆128KB-8MB系统内闪存/64KBSRAM,全可编程保留睡眠模式:...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙SOC,低功耗蓝牙,蓝牙5.2,NRF51822,NRF52832 发帖人:dnsj052 发帖时间:2022-04-18 17:41:00
- nRF51822的低成本替代方案,nRF51802-QFAA是怎么做到完美替代的?
- 对于nRF51822-QFAA,大家都非常熟悉,这颗IC可以算作NORDIC的蓝牙4.2经典之作,经典的应用、稳定的性能,当然还少不了他大量的应用案例,让非常广泛的人对这颗芯片爱不释手。然而,重点来了,随着市场不断深化,日益激烈的市场竞争,对于各大厂家,降成本的需求非常迫切,因为Nordic专门为大厂出了一个nRF51822的精简版--nRF51802-QFAA。相同的flash和ram、相同的封装、相同的蓝牙协议、实现完美的软硬件兼容替换,如此丧心病狂(实在太香)的芯片,代理居然不做主动推送,仅仅因为这颗芯片,对于代理来说,带来的收益更低!对于绝大部分(超过99.99%)的产品来说,现在完...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF51802-QFAA nRF51822-QFAA 低功耗蓝牙 NORDIC 智能穿戴 发帖人:dnsj052 发帖时间:2021-05-27 16:56:00
- NORDIC蓝牙4.0芯片NRF51822-QFAC简单分析
- 制造商零件编号:NRF51822-QFAC描述:(HST)ICRFTXRX+MCUBLUETOOTH48VFQFN对无铅要求的达标情况/对限制有害物质指令(RoHS)规范的达标情况:无铅/符合限制有害物质指令(RoHS)规范要求湿气敏感性等级(MSL):2(1年)NRF51822-QFAChttps://detail.1688.com/offer/560506329857.html?spm=a26286.8251493.description.2.14f025b2YR4IlV详细描述:ICRFTxRx+MCUBluetooth,GeneralISM>1GHzBluetoothv4.02...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NORDIC 蓝牙4.0 蓝牙4.0 NRF51822 射频 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-26 09:53:00
- 低功耗蓝牙芯片NORDICnrf52832-QFAA,性价比也太高了
- NORDIC的蓝牙真是无敌!NRF52832作为BLE5.0的芯片,性能非常优秀!我汇总了有以下功能,还附上了原理图,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有2.4G多种协议◇灵活的电源...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 低功耗 蓝牙 芯片 NORDIC nrf52832 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-10-21 17:03:00
- NRF905无线传输芯片低功耗、低成本
- nRF905无线芯片是由挪威NORDIC公司出品的低于1GHz无线数传芯片,主要工作于433MHz、868MHz和915MHz的ISM频段。芯片内置频率合成器、功率放大器、晶体振荡器和调制器等功能模块,输出功率和通信频道可通过程序进行配置。非常适合于低功耗、低成本的系统设计。性能参数◆422.4~473.5MHz工作频段◆512个通讯频道,满足多点通讯、分组、跳频等应用需求,通道切换时间≤6us◆发射功率可设置为:10dBm、6dBm、-2dBm和-10dBm◆通过spi接口与MCU连接◆支持50kbps传输速率◆ShockBurst传输模式,自动生成前导码和CRC校验码◆工作电压范围:1....
- 所属专栏: 谈天说地 标签: NORDIC 无线 蓝牙 发帖人:dnsj柯s 发帖时间:2020-09-11 15:01:00
- nRF52832-CIAA-RNORDIC原装低功耗蓝牙SOC
- 蓝牙是一种无线传输技术,理论上能够在最远100米左右的设备之间进行短距离连线,但实际使用时大约只有10米。其最大特色在于能让轻易携带的移动通讯设备和电脑,在不借助电缆的情况下联网,并传输资料和讯息,目前普遍被应用在智能手机和智慧穿戴设备的连结以及智慧家庭、车用物联网等领域中。新到来的蓝牙5.0不仅可以向下相容旧版本产品,且能带来更高速、更远传输距离的优势。传输距离更快、距离更远蓝牙5.0和前一代蓝牙4.2相比,它的传输距离更远、速度更快。理论上的有效距离是300米,也就是整个家庭或整间办公室里的移动设备都可以稳定连结。而速度最快则是可以达到2Mbps,让反应更快、性能更高的蓝牙设备更有可能被...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 蓝牙 NORDIC NRF 低功耗 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-08-05 17:24:00
- NORDIC蓝牙低功耗4.0芯片NRF51822-QFAA/AB/AC
- 相信很多人都认识nRF51822这款芯片,用的人也非常的多,但是有少数人的板子需求不一样,有的要用QFN的封装,有的也有要BGA的封装,NRF51822-CEAA就是这封装片。其实就是封装不一样,其余都是兼容的!封装/外壳BGA程序存储器大小256kB类型Bluetooth工作电源电压1.8Vto3.6V核心armCortexM0数据总线宽度32bit片上ADCYesA/D位大小10bit程序存储器类型Flash封装Reel计时器数2最大数据速率250Kbps数据RAM大小16kB输出功率+4dBmto-20dBm接口类型2-Wire,spi,UARTRoHSRoHSCompliant灵敏度...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NORDIC 蓝牙 低功耗 NRF51822 射频 无线 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-22 12:02:00
- NORDIC北欧nRF52810的蓝牙低功耗性能测评
- 最近小编的朋友需要做一个蓝牙5.0的Mesh网络,针对目前在蓝牙数据传输领域中热门的NORDIC品牌的nRF52系列进行筛选,目前是选择用nRF52810,所以小编跟朋友沟通之后也开始摸索这个蓝牙低功耗芯片nRF52810的性能。nRF52810SoC基于Nordic成熟的nRF52系列架构,是nRF52系列中功耗最低的产品,并且带来2Mbps以上吞吐量、更好的共存性和更大的广播容量,为成本最敏感的大批量应用带来蓝牙5的广播包扩展特性。nRF52810SoC与nRF52系列中的其它SoC一样拥有64MHz、32位ARMCortexM4MCU,维持了部署LE安全连接和2Mbps数据处理的功能。...
- 所属专栏: 技术交流 标签: NORDIC 52810 蓝牙 低功耗 发帖人:小嗡嗡嗡 发帖时间:2020-07-20 15:31:00
- 解放了!终于整理出简单的nRF52832功能归类!干货全在这了!
- 弄了大半天,终于归类好了,给大家整理的这个信息,大家参考下,方便大家更容易全方位了解低功耗蓝牙芯片nRF52832-QFAA。我汇总了有以下功能,大家可以快速参考:◇2.4GHz射频收发器◇低功耗蓝牙模式下极高的接收灵敏度-96dBm◇支持1Mbps,2Mbps的速率◇RX和TX(0dBm)的峰值电流为5.5mA◇TX发射功率从-20~+4dBm以4dB为间隔◇ARMCortexM4F32位64MHz主频待浮点单元处理器◇在RAM中运行时功耗为30uA/MHz◇在FLASH中运行时功耗为38uA/MHz◇支持并行多协议◇单线调试接口(SWD)◇带唤醒的NFC-A标签◇支持BLE、ANT、私有...
- 所属专栏: 技术交流 标签: nRF52832 NORDIC BLE5.0 蓝牙5.0 低功耗蓝牙 发帖人:dnsj052 发帖时间:2019-12-18 17:26:00
- 一款性价比很高低功耗蓝牙芯片NRF51822-QFAB
- 关于采用NORDICNRF51822系列的朋友们,如果考虑到产品上的成本问题,可以考虑nRF51822-QFAB这款比QFAA和CEAA要便宜稍微一点点,QFAB也是是一款多协议蓝牙低功耗/2.4GHz专用RF的单芯片解决方案,广泛用于包括PC周边、上网电视遥控器、运动/健身/保健传感器、玩具以及自动化等应用。IC功能包括:128KB,80K蓝牙协议,48K运行应用代码数字和混合信号周边,包括SPI、2-wire、ADC以及正交解码器;16PPI通道;撘配片上LDO时电源范围为1.8-3.6V,LDO旁路模式为1.75-1.95V;片上下拉DC/DC转换器用于3V电池(例如,纽扣电池);片上...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 超低功耗 蓝牙 NRF51822 发帖人:动能世纪GUO 发帖时间:2019-04-11 11:51:00
返回